This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62750:此芯片是否适用于多化合物电池充电?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62750, BQ24105, BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972761/tps62750-is-this-chip-suitable-for-multi-chemistry-battery-charging

器件型号:TPS62750
主题中讨论的其他器件: BQ24105BQ2000

您好!

对于我目前正在进行的一个项目、我正在寻找兼容多化合物的电池充电解决方案。 换句话说、我正在寻找一个电池充电器、在这个充电器中、输出电压和电流可由电阻器值配置。 出于安全原因、不能选择 SMBus/I2C 等。

输入为5V、500mA 最大 USB 连接。

输出充电电压为:4.2V、3.8V。 3.65V、2.7V。 应将充电电流限制在500mA 以下的值(取决于配置的电池化学成分)。

我见过该产品的 EVM。 但是、在我的设计中、没有空间容纳这么大的电容器。 此外、出于明显的原因、我不希望输出放电。

您认为此芯片适合此类应用吗?

我期待收到你的回复。 提前感谢。

此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    感谢您的提问、很抱歉回答较晚。

    我不建议您将 TPS62750用于您的应用、因为它未针对电池管理进行优化。

    您是否已经了解 了 TI 产品系列的电池管理 IC 部分?

    请参阅以下链接: 电池管理 IC |概述|电源管理|德州仪器 TI.com

    谢谢、此致、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    感谢您的回答。

    是的、我一直在搜索 TI 产品系列中的电池充电器 IC。 我找不到适合为各种不同的电池化学物质充电的电池。 假设为电池充电只需要一个可调输出电压和一个限制充电电流的方法、我来到这个降压转换器。  

    您能帮我找到适合我的应用的解决方案吗? 在我看来、我不认为我正在寻找的充电器类型非常特别。 但似乎很难找到它。

    提前感谢您。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、  

    感谢您的回答。

    遗憾的是、我认为降压转换器产品系列中的器件不适合您的应用。

    为了帮助您、我将把这个主题转发 给电池充电 PL 的同事。 我希望他们能够找到最适合您应用的产品。

    谢谢、此致、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    大多数电池充电器专为使用 CC/CV 配置文件的锂电池而设计。 对于具有不同终端电压的不同锂电池、您将需要具有可调输出的充电器。  对于在电流小于0.5C 时充电的镍氢电池、您可以使用安全计时器超时终止。 我推荐 BQ24105。

    如果镍氢电池充电电压大于0.5C、建议使用-dV/dt 和/或 dT/dt 进行终止。  BQ2000系列是此配置文件中唯一的独立器件。

    此致、

    Jeff