This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62860:输出电压稳定时间

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976819/tps62860-output-voltage-stable-time

器件型号:TPS62860

大家好、支持团队

我想知道将 VSEL 从高电平更改为低电平以及从低电平更改为高电平时 Vout 的稳定时间。

如果取决于开关模式、请告知我两种模式(PWM 模式和 PSM 模式)下的稳定时间。

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio-San、

    输出电压稳定时间(VSEL:高电平<->低电平)取决于 DVS 斜坡速度设置以及初始和最终 Vout 电平。 下面的示例计算适用于 PWM 模式。

    在 PFM 模式下、仅当电压上升时、才可计算上述稳定时间。 对于斜降 Vout、它也取决于负载电流和 Cout、因为当电感器电流处于不连续模式时、输出电压需要一些时间才能降低。 因此、需要在实际应用中验证稳定时间。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    我知道 Vout 稳定时间取决于斜坡速度。 具有 I2C 用户界面的 TPS628600和 TPS628610可通过更改寄存器设置来更改斜坡速度。 但 TPS628601没有 I2C 用户界面。

    TPS6286xx 的启动时间定义如下。 但是、由于 VOUT 不是固定的、我认为斜坡速度会发生变化。 如何 计算 TPS628601的斜坡速度?

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    TPS628601的斜升速度 固定为0.1mV/us。 要计算稳定时间、您还可以参考下面的公式。

     

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。 您可以随时发布您的评论来重新打开它。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    我的问题已解决。

    谢谢、

    TAMIO