This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 LiFeS2、2S1P (3.6V~2V)的电池电量监测计

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973520/battery-gas-gauge-for-li-fes2-2s1p-3-6v-2v

主题中讨论的其他器件:BQ35100

大家好、

我们正在寻找适用于 LiFeS2的电池电量监测计、其要求如下、您能帮助提供价格合理的合适解决方案吗?

电池:一次性锂电池 S2、2S1P (3.6V~2V)

电流:10uA~5mA (睡眠)、10mA~2A (运行)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    对于此类型的主电池、您可以使用 bq35100。

    此致、