This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:UCC28782 -抖动

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, UCC24612, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977820/ucc28782-ucc28782--dithering

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件: UCC24612UCC28780

Jaden:

关于 :UCC28782 抖动功能。

在应用程序/EMI 测试让我们启用抖动之前、我们可以通过哪些方法来保持禁用抖动?

-r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、  

    UCC28782的频率抖动功能已硬编程到控制器中、无法通过任何外部方式禁用。  
    当 Ivsl 电流大于646uA 时、会启用抖动、这种情况通常在较高的输入线路电压下发生。  当 Ivsl < 580uA 时、该函数"淡出"并被禁用。

    对于典型的"通用线路"输入应用、这大致对应于140Vac 转换边界。
    实际输入电压取决于变压器一次侧与辅助侧的匝数比以及 VS 引脚上的上电阻值。   

    因此、通常在低压线路运行期间不存在抖动、因为大容量纹波电压已经实现了显著的频率偏差以传播 EMI 信号。  在大容量纹波相对较低的较高线路上会增加抖动。  

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ulrich

    一如既往地感谢您的回应:对了!

    很高兴听到您的反馈...

    新年快乐!

    因此、我们不得不跳过 UCC28780/UCC24612旅行车和搭车到 UCC28782/MP6908...希望我们能够处理抖动事件、我们将特别针对任何不可预见的事件进行测试。

    R

    BTW:我们之前的 PCB 与 GND 平面之间有3个过孔、导致了所有问题! 这次、我们将复制28782评估套件铜平面、关键部件的放置和布线。 供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 Ulrich Goerke 的答复

    你好 Ulrich

    一如既往地感谢您的回应:对了!

    很高兴听到您的反馈...

    新年快乐!

    因此、我们不得不跳过 UCC28780/UCC24612旅行车和搭车到 UCC28782/MP6908...希望我们能够处理抖动事件、我们将特别针对任何不可预见的事件进行测试。

    R

    BTW:我们之前的 PCB 与 GND 平面之间有3个过孔、导致了所有问题! 这次、我们将复制28782评估套件铜平面、关键部件的放置和布线。 供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我想这是一个重复的线程、正如我对另一个线程所做的答复。

    我将关闭这个。

    此致、

    Ulrich