This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:我能否使用 TLV62568PDRL 的 PG 引脚来实现自动放电

Guru**** 2504875 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568, TLV62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973339/tlv62568-can-i-use-the-pg-pin-of-tlv62568pdrl-to-implement-auto-discharge

器件型号:TLV62568
主题中讨论的其他器件: TLV62130A

  我现在在我的大规模生产设计中使用 TLV62568、并且有一个新的自动放电请求。  

  我想 使用 TLV62568P 的 PG 引脚来实现自动放电、

  从 TLV62130A 数据表 中、我注意到 该 PG 引脚可用于自动放电。

 虽然 TLV62568P 和 TLV62130A 的 PG 引脚行为类似, 但我能否以相同的方式将 PG 引脚用于 TLV62568P

自动放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    由于 PG 引脚在关断期间进入低阻抗状态、因此您可以使用它对输出电容器放电。

    要执行此操作、只需将一个电阻器从 PG 引脚连接到输出电压即可。 请选择电阻值、以便在任何工作条件下使灌电流保持在1mA 以下。

    如有任何疑问、请再次咨询。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明( http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的,先生,谢谢您的重播, 没有其他问题,谢谢。