This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:通过并行连接提高容量

Guru**** 2612045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977350/bq79616-q1-increasing-capacity-by-parallel-connection

器件型号:BQ79616-Q1

大家好、  

您能否提出以下请求:

"

1 -当串联使用 Bq79616时可以背靠背添加的 IC;我们希望通过并行化来提高电池容量。 我们将使用 bq79616 COML 通信链路来完成该过程。 通过并行 CML 链路连接多个 IC (范围为10-30)时、IC 对并行通信是否有任何限制?

2 -当我们希望通过串行连接达到高电压时、我们希望使用环形拓扑来使通信更加稳健。 此拓扑仍使用 TI 的"bq79600-通信扩展器" IC。 是否有更具成本效益的解决方案可用于环形拓扑?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    1) 1)他们能否解释它们是并行添加电池、还是并行添加 COML 通信端口? 他们能否提供一个方框图来说明他们想要做什么? 从器件的角度来看、可以添加并联电芯。

    2) 2)比什么解决方案更具成本效益? 使用600器件? 它们可以使用616作为基极器件、但通常不建议将其用于与高压电池组隔离。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    我附上了两个案例的方框图、您能否确认两个案例在通信方面没有限制? 或者有哪些限制?

    谢谢、

    Savase2e.ti.com/.../bq79656_5F00_questions.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Savas、您好!

    建议使用案例2。 在第1种情况下、我们建议使用多点配置、而不是为每个656器件提供单独的 MCU/UART 接口。 这是因为、如果您并行使用 COML、则可能会发生器件未设计用于的数据冲突。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    每次设备通电或发生复位时、我们是否需要为电池监控器设备提供 ID?(如果通信 方式不变)

    如果不是、在情况1中、如果可以通过某种方式正确处理器件 ID、是否仍然无法处理 paralel 器件、因为它们只使用 ID 响应命令?

    非常感谢、

    所有的必去之处

    Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Savas、

    是的、唤醒/复位后、需要使用典型的自动地址例程来启动到堆栈的通信。 但是、如果您只进入睡眠模式或将地址刻录到 OTP、则会保留该地址。 理论上、我想如果您烧录 OTP 地址、您可能可以执行情况1、但我们不建议或已经对其进行了测试、以确保其正常工作。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒

    这一点现在非常清楚。

    非常感谢  

    所有的必去之处

    Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Savas、

    请单击此"已解决我的问题"按钮、以便我们可以关闭该主题!

    谢谢、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的泰勒:

    提出了另一个问题。  

    您能告诉我 BQ79616可以通过在图中以相同的方式连接来用于并行操作吗?

    谢谢、

    所有必有之处、

    Savase2e.ti.com/.../bq79656_5F00_paralel2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Savas、

    不、 我不明白您为什么要这样做。 您无法将 COMH 连接到下一个器件的 COMH、您必须以字符串 COMH 连接到 COML。。所有这些都是使用此器件的正确方法。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Taylor 和 Furkan 的支持、

    Furkan 应点击以解决我的问题按钮。

    所有必有之处、

    Savas