This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:我们正在研究 TPS259541DSG 或 TPS259571DSG 是否可能限制次级12V 侧的功率

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973051/tps2595-we-are-studying-the-possibly-of-limit-the-power-at-secondary-12v-side-by-tps259541dsg-or-tps259571dsg

器件型号:TPS2595

尊敬的 TI 团队:

我们现在将基于 TPS259541DSG 修改我们的电路。 但我在下面有一些使用时遇到的问题、您能帮您回答吗?

如果能快速响应、我们将不胜感激、我们非常着急。

           故障引脚是否可以悬空?

           2.浪涌电流是否会触发过流保护?

3.           启动时如何处理大电容? 我应该使用最大 dVdt 来缩短电流限制状态下的时间、还是使用较低的斜坡速率?

4.           如何在稳定状态下处理来自继电器的反电动势?(客户的负载使用6个继电器开关。)

 

我使用的是 TI 计算工具,但结果在我的输入中出现了一些错误。 我们的负载是一个大电容器和2个 DCDC 转换器

参数

说明

 单位

容差

3.3V、5V 或12V 版本

请参阅表1、根据过压钳位/截止和高电平/低电平有效要求进行选择

TPS259541

 

 

输入电压(最大值)

最大工作输入电压(幅度)

13.20.

 

UVset

欠压阈值(VIN 上升)

7.00

 

VUVP

内部欠压保护阈值(VIN 上升)

2.54.

3.7%

COUT

负载电容

300.0

uF

10.0%

Rlstart

启动时的负载(假定为电阻性负载)、请参阅数据表中的第9.2.2.3.2节

150.0

电阻

 

Imax

最大持续负载电流(幅度)

1.1.

A

 

Ilimit

电流限制、比最大持续负载电流高7.5%

1.18.

A

 

VOVC

过压钳位

13.70

4.5%

另请帮助评论我们的电路设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    欢迎使用 e2e。 请参阅:

       故障引脚是否可以悬空?

    是如果您不使用它、则可以将其保持打开状态。

      2.浪涌电流是否会触发过流保护?

    是的。 在启动期间,如果总浪涌电流大于电流限制,则器件将启动电流限制。 请参阅数据表 第9.2.2.3.2节案例2:以负载启动。 输出电容 COUT 和负载消耗电流

    3.           启动时如何处理大电容? 我应该使用最大 dVdt 来缩短电流限制状态下的时间、还是使用较低的斜坡速率?

    要处理大电容,您可以增加 Cdvdt 电容。 随着 Cdvdt 电容的增加,输出电压斜坡速率会降低,原因是浪涌电流会降低。   

    4.           如何在稳定状态下处理来自继电器的反电动势?(客户的负载使用6个继电器开关。)

     要处理电感负载引起的瞬态、请在输入端使用电容和 tvs 二极管、在输出端使用散射二极管。  

    您能否发送填充的设计计算器? 需要对原理图进行审阅。

    此致

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回答。

    我在填充设计计算器时遇到问题。 对于参数 Rlstart、由于我们的负载不是线性的、我不知道如何定义 R

    负载是2 DCDC 开关转换器、它将电子保险丝的12V 输出进一步转换为5V 和3.3对于其他系统、我是否应该仅使用其拉电流并假设它是电阻式的?

    总之、这是填充的计算器、请评论。

    我在输出端添加了 BAT54WS、并根据计算器的建议将 CdVdT_ext 调整为22nF

    电源 由于电路板系统限制、我从 xlsm 保存为 xlsx 文件。

    e2e.ti.com/.../TPS2595xx_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_RevA_5F00_review.xlsx

    此致、

    Edmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edmond、

    COUT 和 Rlstart 字段变为紫色的原因是器件启动电流大于 Ilimit、因此器件将具有电流限制启动。

    原理图看起来不错。 我将就启动期间的负载估算问题向您回复。 您能否发送原理图的更多部分来了解确切的输出负载? 您也可以与我共享邮件信息。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    早上好、Kunal、

    我通过放宽斜升速率并将电容靠近我的电路来求解紫色、该电路小于#1处的电容。

    请检查我在#3的附件。

    您的电子邮件是什么?

    此致、

    Edmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edmond、

    已向您发送朋友请求。

    此致

    Kunal Goel