This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78L:UA78L05

Guru**** 2814495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978335/ua78l-ua78l05

器件型号:UA78L

输入和输出电容为1.0uF 是可能的吗?

输入电压必须为0.33uF,输出电压必须为0.1uF?

电路5V 负载约为20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以将 UA78L05与1uF 的输入和输出电容器配合使用。  

    虽然此 LDO 可与无输入或输出电容器一起使用、但通过具有一些输入和输出电容来提高瞬态性能、这就是数据表建议(但不需要)输入电容为0.33uF、输出电容为0.1uF 的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我想使用它的输入电压24V。

    数据表显示了30V 的最大值、建议使用20V。

    可以输入24V 电压?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不建议这样做、因为您的操作超出了 EC 表规格、因此任何性能规格在技术上都不适用于您的用例。 这是一个旧器件、我们对其提供的信息有限、因此您需要对其进行测试、以查看其是否满足您的需求。  

    更现代的 LDO、例如 TPS7B81、 其设计工作电压高达40V DC。 下面是两个器件的规格比较表。