This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:ISET 电阻器

Guru**** 2385600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978467/bq24210-iset-resistor

器件型号:BQ24210

在第8.4.5.6章的数据表 SLUSA76B 中、注意:" ISET 引脚上的外部电阻器用于对输出电流(50至800mA)进行编程、可用作
电流监控器。"

如何根据 Riset 电阻器值和测量电压计算实际监控电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juergon、您好!

    您将在 ISET 引脚上看到的电压将是该常数的缩放版本。 您在引脚上看到的最大电压将是您设置的最大充电电流。