This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:通过 GPCCEDV 获取监测参数常量

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977396/bq34110-to-get-gauging-parameter-constants-by-gpccedv

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

大家好、

GPCCEDV 指令手册显示了以下内容。
>•从完全充电状态到达到终止电压、以2种不同的速率持续放电。
https://www.ti.com/lit/ug/sluub45b/sluub45b.pdf

我听说我的客户由于其评估环境而无法从"完全充电状态"获取数据日志文件。
它们可以从低于充满电状态50mV 的电压中获取数据日志文件。
在这种情况下、是否可以通过 GPCCEDV 获取监测参数常量?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    您能否更具体地说、您的意思是他们由于评估环境而无法获得"完全充电状态"? 他们是否计划在现场为其设备使用更高的完整充电容量?  

    如果他们计划在评估和现场使用相同的完全充电容量、则可以将预期的 FC 更改为该充电状态、然后使用该值进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica–San:

    感谢你的答复。
    我想知道以下"从完全充电状态"是否是 GPCCEDV 获取参数的严格要求。
    >•从完全充电状态到达到终止电压、以2种不同的速率持续放电。

    我 没有听说过他们为什么无法从"完全充电状态"获取数据日志文件的详细信息、但是如果答案是肯定的、我将向我的客户解释。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    这是一项严格的要求。 它需要充电、直到设置了 FC 位、以便监测计知道它何时充满电。