This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25069:0402无源组件封装?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25069, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972112/lm25069-0402-passive-components-package

器件型号:LM25069
主题中讨论的其他器件: TPS25982

你(们)好

TI P/N: LM25069PMMX-2

输入电压:5V 或12V

负载电流:5A、10A、15A

我的客户想知道他们是否 可以将0402封装电阻器和电容器用于外部无源组件?  尤其是对于连接 到定时器引脚和 PWR 引脚的无源组件。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王绍恩、您好!

    对于 连接  到 LM25069的计时器引脚和 PWR 引脚的无源组件、使用0402组件不存在任何问题。

    • 数据表中的电气特性表显示了进入每个引脚的泄漏电流。  泄漏电流大约为几 uA。 您可以验证组件中的功率耗散是否小于0402组件的额定功率(通常为1/16W)。

    对于负载电流小于15A 的情况、与 基于 LM25069的解决方案相比、我建议使用集成 FET TPS25982电子保险丝来节省尺寸、成本和其他保护特性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢您的确认。 我们已经向 我的客户推荐了 TPS25982、正在等待反馈。

    此外、对于连接到计时器引脚和 PWR 引脚的无源组件、您是否看到其他无源组件有任何问题?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王绍恩、您好!

    LM25069所需的其他组件是 UVLO/EN 和 OVLO 的电阻分压器。 流经这些电阻器的电流取决于使用的值[i = Vin/(电阻分压器中电阻值的总和)、因为从这些引脚流入 IC 的电流几乎可以忽略不计。