This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:关闭 VSYS 的命令、以及有关 BQ25883 &amp 的其他问题;BQ28Z610

Guru**** 2587015 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ28Z610, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978359/bq25883-command-to-turn-vsys-off-and-other-questions-about-bq25883-bq28z610

器件型号:BQ25883
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610、EV2400

您好!

我有3个问题:

1) 1)主 CPU 能否向 BQ25883芯片发送 I2C 命令以关闭 VSYS? 我查看了所有寄存器、发现了几个 VSYS 状态寄存器、用于读取 VSYS 电压的 ADC 寄存器、INT 标志等、但没有用于控制其开/关状态的寄存器。 当器件连接到次级电源输入时、我希望能够切断主电路的电池电源电压。

2) 2) VSYS 上的实际电压是多少? 我在 BQ28Z610上使用2节18650串联电池、每节电池的电压为~3.7V。 电池充满电时、我是否会获得大约两倍的 VSYS (7.4V)值? 我的电路在最后

3) 3)我是否拥有连接器 N1 (下面)上 EV2400所需的一切? 我认为我所需要的只是 SCL、SDA 和 GND、但请注意、我的电路在 SCL 和 SDA 上没有上拉电阻。

谢谢!

Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华多

    1) 1)主 CPU 能否向 BQ25883 芯片发送 I2C 命令以关闭 VSYS? 我查看了所有寄存器、发现了几个 VSYS 状态寄存器、用于读取 VSYS 电压的 ADC 寄存器、INT 标志等、但没有用于控制其开/关状态的寄存器。 当器件连接到次级电源输入时、我希望能够切断主电路的电池电源电压。

    遗憾的是、无法禁用 VSYS 输出。 我建议在 VSYS 之后添加一个负载开关 IC、以根据需要断开 VSYS。

    2) 2) VSYS 上的实际电压是多少? 我在 BQ28Z610上使用2节18650串联电池、每节电池的电压为~3.7V。 电池充满电时、我是否会获得大约两倍的 VSYS (7.4V)值? 我的电路在最后

    第8.3.6.1节"窄 VDC 架构"更详细地介绍了这一点、但简而言之、期望 VSYS_MIN 达到 VBATREG。 对于采用2S 配置的18650、VBATREG 通常为8.4V、但请与电池组制造商确认。


    3) 3)  我是否拥有连接器 N1 (下面)上 EV2400所需的一切? 我认为我所需要的只是 SCL、SDA 和 GND、但请注意、我的电路在 SCL 和 SDA 上没有上拉电阻。

    在您的最终设计中、应将其删除、因为这是不必要的。 如果您处于非常早的原型设计阶段、如果 MCU 软件尚未准备就绪、则保留原型以进行调试可能会很有用。 根据 BQ25883和 BQ28Z610数据表、I2C 需要在 SDA 和 SCL 上进行外部上拉。 请添加它们。


    此致、

    Ricardo