This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:使用理想二极管并联串联电池

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978520/lm66100-cascading-batteries-in-parallel-using-ideal-diodes

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件: TPS2116

大家好、

你好。

我们的客户 正在设计一个空闲电流大约为100uA、但大约每小时消耗大约100至150mA 的短暂时间。

他们需要设计一个可使用5年的电池解决方案。 他们正在考虑使用多节 LM66100DCKR IC、它将6节 FANSO ER3416H 锂亚硫酰氯电池组合在一起。 在查看数据表时、他注意到、如果他将!CE 引脚连接到 VOUT 引脚、它将提供流过的反向电流。 数据表中有一条注释、说明如果在此配置中使用相同的电压源、则可能会由于类似的电压电平而全部关断。 这实际上在他们的设计概念中是可以的。 请参阅随附的部分原理图。 在此原理图中、您将注意到、它们正在为3.6V 电池的锂离子电容器充电(泄漏极低)。 一旦此电容器充电(达到可用的最高电池电压)、它们实际上并不关心理想二极管是否关闭。

您是否看到他们尝试的内容有任何问题? 该原理图仅显示了三节电池、但其目标是在类似配置中使用6节电池。

e2e.ti.com/.../Ideal-Diode.pdf

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我们不建议在类似这样的负载共享应用中使用 LM66100。 在这种情况下、可能有多个器件处于活动状态、导致两个不同电压的电池之间发生短路。 这可能是低电流连接、可能足以损坏电池、但不足以触发 RCB。

    可能可以使用功率多路复用器器件来选择发送到输出的最高电压、但这将需要多个功率多路复用器的某种级联拓扑。 我建议查看 TPS2116。