This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:多节非相邻电池的开路平衡

Guru**** 2544830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972982/bq76940-several-non-adjacent-cells-open-balancing

器件型号:BQ76940

大家好、

我们的团队使用 BQ76940开发产品、我们在电池平衡方面存在一些问题、需要您的帮助。

在1-5组中、1 3 5个电池平衡同时打开、5个电池平衡不能打开。 6-10组也是如此。但可以单独打开每个组

这与我们的平衡电路图有关。

 

昨天我们用示波器测量了 N-MOS 的栅极、5节电池单独平衡时得到了以下波形

 

他的高电平和低电平占用的时间符合规格、总周期为250ms、平衡时间为175ms 70%。

您可以同时打开3节和5节电池的平衡。 这是它们的波形、时间周期正确、但电压降至1.2V。

 

但是、当我们同时打开1 3 5节电池的平衡时、1 3可以正常工作、5不能正常工作。 下面是5号波形图、此时时间周期正确、但电压已降至0.7V、该电压无法再使 N-MOS 管导通。

 

在数据表中、我们只能看到两个相邻电池不应同时平衡、并且不能解释同时打开的电池数量。 无论是在每组1-5、6-10、11-15中只允许平衡两节电池,还是由于均衡电路的问题,芯片的输出容量都会降低。

期待您的回复、谢谢。

 

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tianxia、您好!

    原理图剪辑很小。  我看到每个输入对和每个组的低输入都有齐纳二极管。  我无法读取这些值。

    当电池平衡时、相邻的电池输入会看到电压增加。  例如、对于4V/节电池、平衡电池1会将 VC0和 VC1拉至大约2V、而2V 可用于 Vgs 的外部 FET。 VC2的电压差为8V、VC2 - VC1的电压差约为6V。  齐纳二极管不应导通。  当电池3也处于平衡状态时、VC3和 VC2将一起拉至大约10V。  VC2和 VC1之间的差值现在为10 - 2 = 8V。  如果齐纳二极管正在导通、则 VC3和 VC2上的电压将不会那么高、VC1和 VC0上的电压将会更高。  底部电池的 FET 获得的 Vgs 略多、上部电池获得的 Vgs 略少。

    当电池5平衡时、VC5和 VC4同时拉在一起、它们将需要达到18V。  同样、如果齐纳二极管不限制运动、则 VC4和 VC3之间的电压将为18 - 10 = 8V。  如果齐纳二极管导通并降低 VC0和 VC1电压、则再次上拉、从而增大该 FET 的 Vgs、则电池3 FET 的 Vgs 为中等、电池5 FET 的 Vgs 为更小。  从描述中、这可能是您描述的现象。  

    检查齐纳二极管的额定电压、如果它们导通、您可能会增加电平。  在每隔一节电池进行平衡时、电池上的电压与输入端用于定位容差齐纳二极管的绝对最大差分电压之间的裕度很小。  您可能需要在可同时平衡的 FET 数量上进行折衷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您的回复和帮助、它对我们发挥了重要作用、我们将根据您的建议进行更改、结果将在明天提供。

    此致