This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:显示环路稳定性

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22, TPS54678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978275/tps549d22-visualizing-loop-stability

器件型号:TPS549D22
主题中讨论的其他器件: TPS54678

大家好、  

对于一个设计、我的客户计划实施 TPS549D22开关。 他们使用 Webench 工具仿真了负载瞬态响应、并更改了电感器和电容值。 压降似乎正常-请参阅随附的 Webench 报告。

他们希望通过查看波特图、相位/增益裕度和交叉频率来查看环路稳定性是否正常。 但是、在 Webench 工具中、这些功能不适用于 TPS549D22 (对于 TPS54678RTER、在生成 Webench 报告时可使用这些功能)。 是否有其他方法可以获取这些详细信息?

e2e.ti.com/.../WBDesign35_5F00_TPS549D22_5F00_0V9.pdf

感谢您的支持、  

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    遗憾的是、我们没有一个数学计算器能够准确预测 TPS549D22 D-CAP3恒定导通时间控制的频域增益和相位图、这与我们用于 TPS54678电流模式控制的计算器类似。

    不过,我会看看我明天是否可以为你准备好一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    感谢您的快速响应。

    如果你们能够把事情放在一起、我将期待听到。  

    谢谢、  

    奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    基于默认开关频率和425kHz 开关频率的补偿设置、1个 RC 内部斜坡时间常数以及6个

    这看起来不错且稳定、但我担心直流偏置降额和电容损耗以及寄生相位延迟。

    如果我将电容减小30%(每个电容器70uF)、则带宽增加到180kHz、相位裕度下降到40度、 因此、您需要检查输出电容器的直流偏置降额、并且可能需要额外提供1或2个输出电容器(总共7或8个)。