This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087-Q1:Cin 是否可降至1x10uf

Guru**** 2534880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973441/tps61087-q1-whether-cin-can-be-decreased-to-1x10uf

器件型号:TPS61087-Q1

大家好、  

数据表中提到、Cin 需要为2x10uf 或1x22uf。 只需检查1x10uf 是否正常。 根据我的理解、它只会影响输入纹波。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的理解是正确的。 1*10uF 应该可以。