This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407LA:TPL7407LAPACK COM 引脚上的输入滤波器

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978506/tpl7407la-input-filter-on-tpl7407lapwr-com-pin

器件型号:TPL7407LA

您好!

我使用 TPL7407LAPWR 作为数字 IO 输入。 用于 UART 通信和通用输入。

我在数据表中看到、COM 线至少需要6.3V 才能实现最佳 MOSFET 驱动。 它会说以下内容

' COM 引脚是该器件的电源引脚、用于为栅极驱动电路供电。 虽然建议为敏感电源在该引脚上使用旁路电容器、但器件正常运行并不需要该电容器。 COM 引脚电源可确保使用任何高于1.5V 的 GPIO 实现最大驱动电势。栅极驱动电路基于只能处理7V 最大栅极电压的低压 CMOS 晶体管。集成 LDO 可将6.5V 至30V 的 COM 电压降低至 5.3V 的稳压电压。尽管建议 Vcom 使用6.5V 的最小电压、但该器件仍可在 COM 电压降低的情况下工作、该电压降低了栅极驱动电压、从而导致 Rdson 升高。"

我有几个问题。 现在、COM 引脚上有12V 电压。 但它是一个不干净的来源。 该器件的输出通过上拉电阻器连接到3.3V MCU。 我看到12V 电压轨噪声耦合到输出中。 我将通过内部 EMF 钳位二极管电容进行假设。

问题:
1) 1)能否在 COM 线上放置 RC 滤波器来过滤输入? 我认为内部 LDO 具有非常低的电流。 假设 R = 180欧姆且 C = 1uF? 但我不想介绍 LDO 的稳定性问题。 由于线路上有12V 电压、因此电阻器上的任何压降仍将超过所需的6.3V。 因此这不是问题。

2) 2)我不需要输出来驱动超过50mA 的电流。 因此、对于较高的 RDS (on)、我可以使用较弱的驱动器。 它表示您可以低于6.3、但它不表示有多低。 我有一个清洁剂5V 导轨。 可以使用它吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我认为你们提出的两个解决方案都可以在这里发挥作用。  

    我认为您可以在 COM 引脚上构建电容器滤波器来稳定该电源轨。 只要到 COM 引脚的电压足够(超过6.5V)、它就处于建议的工作范围内。 请注意、这不是高电流引脚、而是用于为内部电路供电和偏置器件的 rathe。  

    2.只要数字输出低于或等于5V (我认为是这样),我认为向 COM 轨提供5V 也是可以接受的。 请注意、当我们在建议运行条件下对器件进行特性分析时、您将看到数据表值的变化。 这意味着不仅会影响 R_ON、还会影响时序等规格。 我建议先使用干净的5V 电压轨重试您的系统。