This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:CE 测试失败

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978045/mc33063a-ce-test-failing

部件号:MC33063A

您好!

在我们的一个应用中、在降压配置中使用 MC33063A 将24V 直流电转换为5V 直流电。

作为 EMI/EMC 测试的一部分、该电路在13.8MHz 下无法通过 CE 和 RE 测试

我已附上我们的应用原理图。

请向我推荐解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopala、

    请重新附加原理图吗? 似乎有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是原理图应用电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Sch-Attached.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopala、

    RE 和 CE 是指辐射发射和传导发射、这是正确的吗?

    您能否使用500MHz 示波器和探头(至少)发送每分频100ns 的开关节点测量值、然后发送上升沿和下降沿?

    开关节点的上升和下降时间可能在这个高频率下发射、然后如果 C5非常靠近电感器和电源 GND、则可以将其用作滤波器。 但您需要选择一个在此频率下仍然具有容性的电容器。 100nF 将在此频率下产生电感、因此替换10nF 电容器可能会有所帮助。