This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:"DGATE 至 A"""HGATE 至 OU"电压等于"CAP 至 VS"? 我们如何设计外部栅极电阻器?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973449/lm7480-q1-does-dgate-to-a-and-hgate-to-out-voltage-is-equal-to-cap-to-vs-how-do-we-design-external-gate-resistor

器件型号:LM7480-Q1

大家好、  

"DGATE 至 A"和 "HGATE 至 OUT"电压是否等于 "CAP 至 VS"?

此外、我们如何设计外部栅极电阻器?
"电气特性"表示建议的最大"拉电流"为"75uA"。   
我们必须设计小于75uA 的输出源电流、而这些最大栅极电压为15V (或  "DGATE 至 A"和 "HGATE 至 OUT"的13V 和14.5V)、我的理解是否正确?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

      您可以在数据表电气特性表中找到"DGATE 至 A"、"HGATE 至 OUT"和"CAP 至 VS"参数、如下所示。  

    您无需在栅极路径中添加电阻器即可限制电流。 75uA 的最大栅极源极电流规格是内部限流规格。 也就是说、在启动(栅极斜升)期间、HGATE 只能提供75uA 的最大电流。 此信息可供您计算 HFET 导通压摆率。