请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480-Q1 大家好、
"DGATE 至 A"和 "HGATE 至 OUT"电压是否等于 "CAP 至 VS"?
此外、我们如何设计外部栅极电阻器?
"电气特性"表示建议的最大"拉电流"为"75uA"。
我们必须设计小于75uA 的输出源电流、而这些最大栅极电压为15V (或 "DGATE 至 A"和 "HGATE 至 OUT"的13V 和14.5V)、我的理解是否正确?
此致、
Ochi