This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:PSpice 仿真中的输出始终为低电平

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978217/tps28225-outputs-in-pspice-simulation-always-low

器件型号:TPS28225
主题中讨论的其他器件:UCC27524

你好  

我创建了以下仿真电路:

问题是输出信号 UGATE 和 LGATE 始终为-10V。 PWM 信号正确、在-10V 和0V 之间变化。 有什么想法、问题可能是什么?

但斯克请您提供帮助。

最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    感谢您提供有助于解决问题的仿真电路原理图。

    驱动器 SPICE 模型通常在驱动器接地引脚应位于电路接地基准的位置进行配置。 我之前在客户仿真中遇到过这种情况、并且能够解决。

    您将需要配置驱动器接地连接到仿真电路接地的电路、并相应地更改其他偏置电压。

    基本上会向所有电压基准点添加10V 电压。 您的电路中提供给驱动器的 PWM 信号的振幅是多少? 当您按照建议的方式对电压进行电平位移时、请确保 PWM 以接地为基准。

    确认这是否解决了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Richard

    感谢您的快速回复。 你是对的! 在向每个电压添加10V 后、它按预期工作。  

    但在现实生活中、您也看不到 TPS 的 GND 在-10V 时变、VDD 在-5V 时出现任何问题? 我也会对 具有-10V 和0V 的 UCC27524执行同样的操作。 您是否看到这样做会带来任何风险?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    很高兴听到该建议解决了您的仿真问题。

    您对实际电路条件的问题的回答。 这些驱动器可与以负电压或正电压为基准的 IC 接地引脚一起工作。 但请确保驱动器输入信号的振幅以驱动器接地所参考的电压电势为基准。 对于 TPS28225、PWM 低电平应为-10V、而高电平应为-7至-5V。

    UCC27524也是如此。

    如果您有更多问题、您可以始终再次打开主题帖。

    此致、