This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS53318:[将 TPS53318和放大器上的 ROVP 引脚接地;TPS53319

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978492/faq-tps53318-grounding-the-rovp-pin-on-tps53318-tps53319

器件型号:TPS53318

ROVP 引脚的建议连接是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未使用 ROVP 引脚、我们建议将 ROVP 引脚接地。 请勿悬空 ROVP 引脚。

    如果将 ROVP 保持悬空、会出现什么问题?

    由于引脚附近的噪声、ROVP 引脚悬空会导致引脚上出现不确定状态。 这种相互作用在很大程度上取决于 PCB 布局。 请遵循 数据表 以了解最佳布局实践。

    如何知道我的应用/设计是否对 ROVP 引脚悬空敏感?

    如果在不应触发 ROVP 的情况下触发 ROVP、或者如果 ROVP 引脚附近有噪声布线、则您的设计对 ROVP 引脚悬空敏感。

    我是否应该更改已发布的设计?

    如果您的设计已经发布、并且 ROVP 引脚没有任何问题、则不必从现场召回您的产品。 如果不使用 ROVP 引脚、新设计应将其接地。

     

    注意: 即使使用万用表或示波器探头测量 ROVP、也会向 ROVP 引脚添加显著的电容和泄漏电阻、并显著降低引脚可见的噪声、因此已更新数据表以明确警告不要将 ROVP 引脚悬空。