This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:电池温度过高时稳压输出电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973288/bq24078-regulated-vout-when-battery-temp-is-too-high

器件型号:BQ24078

我们观察到、当电池的 NTC 电阻超过50°C 时、充电器中的 BQ24078会进入暂停充电模式。 一旦温度降至限值以下加上特定的迟滞、充电便会恢复。

从实际测量来看、当充电器保持暂停充电模式时、系统电压输出 VOUT 状态似乎保持在稳压 VOUT 模式。 您能否确认在 IC 由 VIN/USB=5V 供电的情况下是否如此?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、您所描述的一切都是适当的行为。 当提供 VIN 且电池温度高于热阈值时、OUT 将保持稳定。