This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:UCC28710D 不提供24V 直流恒压输出参考设计 PMP11090

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977739/ucc28710-ucc28710d-does-not-give-24v-dc-constant-voltage-output-reference-design-pmp11090

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件:PMP11090

您好!

我将 PMP11090参考设计用作我的设计的电源。 电源要求为-

输入电压- 440V AC

输出电压- 24V DC、1A

在使用同一参考设计进行测试时、我确实获得了57.7V 直流恒定电压。 我在 D101和 L2之间没有任何电压差。 我怀疑这一57.7V 直流电压输出背后的主要原因。 我尝试更改各种电阻器组合、以便在 VS 引脚上提供足够的电压。 请帮助我解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的输出电压应为24V、而您获得的电压为57.7V、则需要重新调整 VS 分压器。

    以下公式应帮助您通过正确选择 HS 和 LS 电阻分压器来调整输出电压。

    VOUT = 4V*(低侧+高侧)*(NS/Na)/Rlowside

    此致、