This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:需要有关降额的其他详细信息

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978477/tps2113a-need-additional-details-for-derating

器件型号:TPS2113A

您好!  

我正在为该器件进行一些降额活动、但无法从数据表中找到我需要的所有信息。  

我在数据表的图8中看到了 rdsOIN 曲线、但您是否也有一个用于最大 RDS? 我想了解在不同温度下 Rdson 的最坏情况、但无法将其与可用的数据相关联。  

此外、器件的热阻是多少? 我看到了热关断规格、但什么功率耗散会导致器件达到 TJmax、从而导致热关断?

我的最后一个问题是如何解读第2页上的耗散额定值表?

谢谢、  

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    [引用 USER="user5018898]\n 我看到数据表图8中有 rdsOIN 曲线、但您是否也有一个最大 RDS 曲线? 我想了解在不同温度下 Rdson 的最坏情况、但无法将其与可用的数据相关联。  [/报价]

    我们没有 Rdson 曲线、但根据工艺或电气特性温度(TPS2113A 为150m Ω)发布了最坏情况

    [引用 user="user5018898"]

    此外、器件的热阻是多少? 我看到了热关断规格、但什么功率耗散会导致器件达到 TJmax、从而导致热关断?

    我的最后一个问题是如何解读第2页上的耗散额定值表?

    [/报价]

    SON-8的表实际上有点错误。 额定功率应为 W 而不是 mW。

    对于热阻、降额因子实际上是 Rjtheta 的倒数。 因此、对于没有散热焊盘的 TSSOP-8、它是~256C/W;对于 SON-8、它是40 C/W

    所有这些额定功率都设置为最大 Tj=125C。

    让我们将 D 称为降额因子、将 P_dis 称为器件中的功率损耗。

    TJ=1/D*P_di+T_A

    您将注意到、如果将 Tj 设置为125C (Tjmax)、您将获得相同的额定功率。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮告知我。

    最好

    Dimitri