This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:符合 SMBus2.0标准?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975946/ucd3138-smbus2-0-complaint

器件型号:UCD3138

您好!

我知道 PMBus 基于 SMBus2.0。 UCD3138 / UCD3138A 中提供的 PMBus 支持下面重点介绍的所有命令类型、但主机通知协议除外、后者在 PMBus1.1和1.2中是可选的。

我认为 UCD3138 / UCD3138A 中提供的 PMBus 是否符合 PMBus1.1和1.2标准以及 SMBus2.0标准?

此致、

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、尽管我们尚未验证 UCD 是否能够支持主机通知协议。  硬件设计为同时在主控模式和受控模式下运行、并且支持多主控仲裁、 我们没有请求主机通知协议、所以我们没有实施、但应该可以这样做。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    感谢您的回复。

    UCD3138没有声称 PMBus1.2和 SMBus2.0合规性有任何原因吗?

    您是否将使用 Write word 来实现具有以下配置的主机通知协议? 如果不是、您将如何实现它?

    PMBCTRL3.MASTER_EN = 1 (启用 PMBus 主器件功能)

    PMBCTRL1.RW = 0 (写入事务)

    PMBCTRL1.SLAVE_ADDR = SMBus 主机地址(0x08)

    PMBTXBUF[7:0]  = 器件地址

    PMBTXBUF[15:8]=低数据字节

    PMBTXBUF[23:16]=高数据字节

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道我们为什么不这么说,除了要小心谨慎之外,还有什么理由。  让我询问一下、看看我是否能找到答案。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已将此讨论脱机并解决了它。