This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于设计36V (350W)和12V (45W)交流/直流转换器设计的建议

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978431/suggestion-for-to-design-36-volt-350-watt-and-12-volt-45watt-ac-dc-converter-design

主题中讨论的其他器件:UCC28C42

您好!  

对于36伏(350瓦)和12伏(45瓦)交流/直流转换器的设计、有没有人可以提出建议。

输入90VAC - 265VAC、交流电源

输出:36伏特(350瓦)和12伏特(45瓦)

在设计这两者时应采用哪种拓扑。

此外、请建议使用重要的 IC/控制器。

此致、

Chandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于90V 至265V AC 至350W 36V 输出、您可以设计一个双开关转发转换器。

    您可以使用变压器上的绕组为12V 45W 次级电源供电、总功率为495W

    您可以在使用 UCC28C42器件转发的双交换机中执行离线转发转换器。  以下链接将为您提供 Webench 设计工具、可帮助您进行设计。  请注意、如果您对此器件的使用有任何疑问、请在标题中重新发布 UCC28C42的新主题、以便相应的应用工程师可以帮助您进行设计。

    此致、