This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:TPS65150 VCOM 缓冲器问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972762/tps65150-tps65150-vcom-buffer-problem

器件型号:TPS65150

你(们)好  

我的 TPS65150原理图如下所示。

如果我们不使用 VCOM 缓冲器、通过电阻分压器165K 欧姆和95.3K 欧姆得出 VCOM 电压4V、则5V 输入电源电流正常。

如果我们使用 VCOM 缓冲器、5V 输入电流将比上述条件增加700mA。

我们遵循数据表中的设计指南并希望获得一些建议。

谢谢!  

Wiiliam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    当您使用165K/95.3K 驱动 VCOM 电压时、当然、流经165K 电阻的电流几乎可以忽略不计。

    在我看来、+4V_LCD_VCOM 网络上的负载非常高。 您可以通过断开负载与+4V_LCD_VCOM 节点的连接来验证电流是否保持正常。 如果从该节点移除负载后电流保持正常、则问题是负载消耗大量电流、而 TPS65150电路不是这样。 在这种情况下、您需要从显示面板中调试+4V_LCD_VCOM 上为何存在如此大的负载。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    在我将 VCOM 缓冲器输出电容器从1uF 更改为0.1uF 后、5V 功耗正常。

    带有电容器1uF 的 VCOM 电压不稳定、电压峰峰值约为2V、而使用电容器0.1uF 时、e 电压峰峰值约为80mV。

    因此、我猜在 LCM 面板内必须有 VCOM 旁路电容器、TPS65150的 VCOM 充电能力会导致这个问题。

    TPS65150的 VCOM 电压是否有任何总电容器限制?

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    VCOM 输出旨在 驱动典型值高达1uF 的容性负载。 我还怀疑您的 LCD 模块中有额外的电容、需要您降低 TPS65150 VCOM 输出的板载电容。

    此致、

    辽卡特