你(们)好
我的 TPS65150原理图如下所示。
如果我们不使用 VCOM 缓冲器、通过电阻分压器165K 欧姆和95.3K 欧姆得出 VCOM 电压4V、则5V 输入电源电流正常。
如果我们使用 VCOM 缓冲器、5V 输入电流将比上述条件增加700mA。
我们遵循数据表中的设计指南并希望获得一些建议。
谢谢!
Wiiliam。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、William、
当您使用165K/95.3K 驱动 VCOM 电压时、当然、流经165K 电阻的电流几乎可以忽略不计。
在我看来、+4V_LCD_VCOM 网络上的负载非常高。 您可以通过断开负载与+4V_LCD_VCOM 节点的连接来验证电流是否保持正常。 如果从该节点移除负载后电流保持正常、则问题是负载消耗大量电流、而 TPS65150电路不是这样。 在这种情况下、您需要从显示面板中调试+4V_LCD_VCOM 上为何存在如此大的负载。
此致、
辽卡特
您好、辽卡特、
在我将 VCOM 缓冲器输出电容器从1uF 更改为0.1uF 后、5V 功耗正常。
带有电容器1uF 的 VCOM 电压不稳定、电压峰峰值约为2V、而使用电容器0.1uF 时、e 电压峰峰值约为80mV。
因此、我猜在 LCM 面板内必须有 VCOM 旁路电容器、TPS65150的 VCOM 充电能力会导致这个问题。
TPS65150的 VCOM 电压是否有任何总电容器限制?
William