Other Parts Discussed in Thread: BQ24103
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24103 尊敬的,
BQ24103原理图如下 所示的问题: 添加负载时、有输出、电源正常时、 如果无负载、输出为方波、高电平为8.4V、低电平为0V、即使负载很轻、仍然没有输出;
注:RT1不焊接
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Cooper:
TTC 引脚上的电容器设置安全计时器超时。 安全计时器用于防止在电池损坏的情况下在固定时间后对电池充电。 通过将其拉至低电平、计时器功能和电池充电器终端被禁用。 禁用端接仅意味着充电器不会在端接电流设置时停止充电、但会在电池电压处于恒定电压设置点时继续将电流推入电池。 电池不会过压、但充电器 STAT 引脚将永远不会报告充电终止。
此致、
Jeff