This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:有关 RT 电阻器值的问题。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973313/lmr14030-question-about-rt-resistor-value

器件型号:LMR14030

 大家好、

 我的一位客户正在制造他们的新产品、该产品使用 LMR14030作为主电源。

 在制造过程中、它们会误认为 RT 电阻值。 对于1MHz 开关频率、正确的电阻值为23.7k Ω。

但它们错误地组装了2.37k Ω(实际开关频率约为4MHz)。

在他们的最终产品测试中、他们意识到2.37k Ω 电阻器 valeu 错误。

因此、它们将 RT 从2.37k Ω 更改为23.7k Ω。

 在这种情况下,他们有以下问题。

 请给我回复。

 问:如果任何绝对最大额定值在2.37k 欧姆 RT 的运行中未进行过流处理、

       更改 RT 后是否可以继续使用这些 LMR14030?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    请检查 LMR14030软启动期间 SW 上升沿在4MHz 下的振铃和最大 Vin、如果振铃峰值低于44V、则不应损坏 IC、仍可使用。

    请注意、使用短探针接地环测量 SW 尖峰

    B R

    Andy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andy:

     非常感谢您的快速回复。

     我将要求客户在 条件下使用短探头接地环查 SW 上升沿。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。