This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:连接适配器时电池放电是否正常?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531-G1, BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972805/bq24192-is-it-normal-that-battery-is-discharged-when-adaptor-is-connected

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件:BQ27531-G1

您好!

我们在产品中将充电器 bq24192与电量监测计 bq27531-G1配合使用。

问题是适配器已连接(VBUS=5、1V)且充电周期刚刚成功终止时的情况。 在重要的情况下、我们已将充电电压编程为4、05V、并在充电电流降至120mA 以下时终止。

直到最近、我们才期望这种情况:

  • 充电停止
  • VSYS 保持在~4、05V 并且由适配器供电

但是、我们已经看到、恰恰发生了以下情况:

  • 充电停止
  • VSYS 保持在~4、05V 并且由电池供电
  • 经过一段时间(~30分钟)后、充电再次开始

我们已验证动态电源管理列表未激活(该位未设置、适配器足够强)。

连接适配器时、电池是否会放电? 我们观察到无限的充电-放电周期。
我们能否影响 VSYS 是由电池还是适配器供电? 如果主机可以配置它、实际上会很好。

提前感谢、此致、
Nils

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、这是一个相关问题(未公开回答): https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/606947

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils、

    当您认为操作不是异常时、您能否提供这些信息?

    什么是 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VSYS、ISYS、VBAT (VBAT 引脚上的电压)、IBAT? 您能否提供充电器的所有寄存器值?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Ning 的支持。
    我已经记录了这些值并进行了检查。 我可以将它们全部发布、但我怀疑它与 EN_HIZ (REG00中的第7位)有关。 我以前不知道这种模式/功能。

    当充电停止时、EN_HIZ 从0变为1。 我认为 BQ27531-G1会设置该位、因为我没有更改"充电器选项"中的 BQ27531-G1默认设置 CHGTRM_HIZ=1。

    我将更改 CHGTRM_HIZ、看看会发生什么情况。 VSYS 可能会在充电终止后由适配器供电(正如我预期的那样)、而不是由电池供电。

    如果是、我只想问一个问题:当充电器由 BQ27531-G1控制而不刷写 BQ27531-G1配置时、我是否可以影响 EN_HIZ? 我希望主机处理器根据外部情况更改行为、并避免每次重新闪烁。

    此致、Nils

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils、

    主机可以随时修改 EN_HIZ 位。 请注意、在默认模式下、无论 REG05[2:1]默认值如何、该器件都会使用5小时快速充电安全计时器为电池充电。 在5小时结束时、EN_HIZ (REG00[7])设置为向降压转换器发出停止信号、系统负载由电池供电。 有关详细信息、请参阅 d/s 上的9.3.3.6充电安全计时器。

    谢谢、

    宁。