This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:如何知道 bq25895已可以进行编程

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972446/bq25895-how-to-know-the-bq25895-is-ready-for-programing

器件型号:BQ25895

当电源设置为大约9秒时、我无法对 BQ25895进行编程

bq25895是否具有初始化标志以显示 IC 就绪?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、请参阅 d/s 上8.2.9.2主机中断(INT)

    请注意、为了通过 I2C 进行通信、I2C 上拉电阻器也必须就绪。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的反馈。 对于无法编程的问题、您是否有任何疑问/想法可以提供给我? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    哪种电源支持 BQ25895设计的 I2C 上拉电阻?

    谢谢、

    宁。