This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968-Q1:CT 引脚上的最大电压

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978154/tps22968-q1-max-voltage-on-ct-pins

器件型号:TPS22968-Q1

您好!

您能否提供 CTX 引脚的绝对最大额定值。 引脚可承受的电压。

当我想从外部偏置电荷泵时、所需的最小电压是多少?

例如、我有3.3V 输入电压、我是否可以将 CT1、2偏置为5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!  

    CT 引脚电压由内部控制、压摆率值或时序仅可通过在该引脚上使用电容器进行控制。 我们不提供该引脚的额定电压、因为它不是输入引脚。 但是、我们建议使用额定电压为25V 或更高的电容器、以避免由于内部 FET 的驱动电压较高而导致降额

    Vbias 的最小电压为2.5V、但您需要高于 Vin 的电压才能更改时序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    非常感谢您的反馈。

    让我们在内部继续讨论。