This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606充电器输入对地短路

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968075/bq25606-bq25606-charger-input-short-to-ground

器件型号:BQ25606

你(们)好

客户用 BQ25606设计原理图、发现输入端子短路、没有异常外观、 更换芯片后、问题得到解决。 可以看到其中一个充电芯片的输出端子已烧黑标记。

原理图如下所示:

它们使用 9V 适配器、导致这种现象的原因是什么?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    BQ25606器件的哪些引脚损坏?

    2.原理图上有两个 BQ25606器件。 哪个设备损坏?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    感谢您的回复。

    这两个引脚都将损坏、不一定会导致被烧坏的芯片 VBUS 对地短路。

    我们执行测试时、重复插入并拔出适配器、重复插入和拔出电池、但不会再次出现。

    我想知道什么可能会导致这种不良。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    如果9V 适配器仅支持一个 BQ25606充电器而不是两个 BQ25606充电器、 则 VBUS 引脚 是否正常?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    感谢您的回复。

    此故障样本是最终用户故障返回到客户端、他们希望重复相同 的现象。

    客户进行一些测试、并想知道测试是否会导致 VBUS 和接地之间短路。

    1、在充电开始时、其中一个器件将工作并充电约2S。  在运行期间、电池电压将根据器件的工作频率在2.5V 至3.8V 之间切换、并且电流也将出现毛刺脉冲。 测试波形如下、蓝色表示电池电压、黄色表示充电电流。

    2、 插入和拔出适配器时、适配器的尖峰为20A。 此时、电池尚未开始充电。 这是否会影响芯片?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    1.奇怪的是电池电压将在2.5V 和3.8V 之间切换。 是否正在测试实际电池?

    2.20A 对于充电器来说过高。

    请仅使用一个充电器进行测试、并检查操作是否正常。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下,只有一个充电器可以工作,电池在充电时组装在设备中 ,同时设备正在工作, 因此电池正在同时放电。 占空比大约为20ms,当占空比打开时,对于放电电流,   电池电压将下降到2.5V,当占空比关闭时,电池电压将变为3.8V,因此电压  将在2.5V 和3.8V 之间切换。 我想知道它是否会导致 VBUS 与 GND 短路。

    我测试其中一个故障 IC、发现 VBUS、PMID、REGN、BTST、SW 都与 GND 短路

    我想知道什么会导致该引脚接地短路、这样我就可以再次出现故障现象、并知道如何优化设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25606是3A 充电器。 建议的电池放电电流不超过6A 过高的电池放电电流可能会损坏 BAT 引脚、SYS 引脚、BATFET…… 当 SYS 引脚对地短路时、可能要求 VBUS 提供高输入电流、这可能会损坏 VBUS 引脚和电源路径上的其他引脚。 请避免充电器上的应力超过 d/s 上列出的建议额定值和绝对最大额定值

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但引脚 BAT 未衰减、引脚 BAT 和 GND 之间的电阻为6Mohms、与正常 IC 相同、 故障是否由 VBUS (ESD??  浪涌电流?)  ,我   经常短接引脚 VBAT 与 GND、 我认为这是最坏的情况、但 充电器仍然可以正常工作、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYS 在设计中不可用于负载、引脚 BAT 连接至负载、充电和放电 均为引脚 BAT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下一个工作日再次与您进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能给我一些关于该设计的猜测吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述 、BQ25606 是3A 充电器。 建议的电池放电电流不超过6A、建议的输入电流不超过3.2A 20A 电流 尖峰 远高于 d/s 上列出的建议和绝对最大额定值  请改进定制系统设计和 PCB 设计、以便器件在运行期间不会承受超过指定限值的应力、从而避免器件故障。

    有关  BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../890626。  如需了解包括常见问题解答在内的其他信息、请访问 http://www.ti.com/lit/an/slva924/slva924.pdf 使用 bq25606设计独立单节3A 充电器。

    请联系当地支持团队以获取详细说明和进一步支持。

     

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道  引脚 VBAT 是否 接地、它是否会导致 IC 损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BAT 引脚电压为0V 是可以的、并且器件通常将以90mA 的电流充电。 但是、如果将 BAT 引脚接地会导致过流/过压情况(即超出绝对最大 电流/电压规格)、则 IC 可能会损坏。

    谢谢、

    宁。