你(们)好
客户用 BQ25606设计原理图、发现输入端子短路、没有异常外观、 更换芯片后、问题得到解决。 可以看到其中一个充电芯片的输出端子已烧黑标记。
原理图如下所示:
它们使用 9V 适配器、导致这种现象的原因是什么?
正在等待您的回复。
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,宁
感谢您的回复。
此故障样本是最终用户故障返回到客户端、他们希望重复相同 的现象。
客户进行一些测试、并想知道测试是否会导致 VBUS 和接地之间短路。
1、在充电开始时、其中一个器件将工作并充电约2S。 在运行期间、电池电压将根据器件的工作频率在2.5V 至3.8V 之间切换、并且电流也将出现毛刺脉冲。 测试波形如下、蓝色表示电池电压、黄色表示充电电流。
2、 插入和拔出适配器时、适配器的尖峰为20A。 此时、电池尚未开始充电。 这是否会影响芯片?
正在等待您的回复。
谢谢
星号
在这种情况下,只有一个充电器可以工作,电池在充电时组装在设备中 ,同时设备正在工作, 因此电池正在同时放电。 占空比大约为20ms,当占空比打开时,对于放电电流, 电池电压将下降到2.5V,当占空比关闭时,电池电压将变为3.8V,因此电压 将在2.5V 和3.8V 之间切换。 我想知道它是否会导致 VBUS 与 GND 短路。
我测试其中一个故障 IC、发现 VBUS、PMID、REGN、BTST、SW 都与 GND 短路
我想知道什么会导致该引脚接地短路、这样我就可以再次出现故障现象、并知道如何优化设计。
您好!
如前所述 、BQ25606 是3A 充电器。 建议的电池放电电流不超过6A、建议的输入电流不超过3.2A 20A 电流 尖峰 远高于 d/s 上列出的建议和绝对最大额定值 请改进定制系统设计和 PCB 设计、以便器件在运行期间不会承受超过指定限值的应力、从而避免器件故障。
有关 BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../890626。 如需了解包括常见问题解答在内的其他信息、请访问 http://www.ti.com/lit/an/slva924/slva924.pdf 使用 bq25606设计独立单节3A 充电器。
请联系当地支持团队以获取详细说明和进一步支持。
谢谢、
宁。