This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:UCC28019A 的输入整流电压可以是@ 200kHz 的方形波形、而不是100Hz 的正弦波形

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977332/ucc28019a-can-input-rectified-voltage-to-ucc28019a-be-a-square-type-waveform-200khz-instead-of-sinusoid-waveform-of-100hz

器件型号:UCC28019A

大家好、团队、

我在我的设计中使用 PFC 控制器 UCC28019A、它采用311V 峰值和100Hz (50Hz * 2半周期)的典型整流交流输入电压。 但我想知道、如果输入电压是方波形类型、而不是311V 和接近800kHz 频率下的正弦和峰值电压、器件是否能够在安全限制下正常工作。

基本而言、我想连接升压变压器的整流输出、该变压器以400kHz 的脉冲进行开关、我想获得具有良好 PFC 的390V 稳压直流电压。 UCC28019A 的输入波形与 所附图片中的波形类似(红色:V (VDC_320V_pos、VDC_320V_neg)。

请帮助我得出结论、以便开始在正确的拓扑中进行设计。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargav:

    它应该能够很好地调节、但当方波输入由于输入的高 dV/dt 而翻转极性时、您可能会看到输入电流出现一些失真。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    感谢您的快速响应。

    由于这是一个非常高的 dv/dt、您是否认为(0.33uF 至0.47uF)的输入电容器将提供一条非常低的 GND 阻抗路径并将其滤除? 然后、UCC28019A 将此输入视为一个方波脉冲序列的直流信号..instead。

    如果情况并非如此、您能否就如何改进这一点提出一些想法或应用手册或指南?

    非常感谢。

    此致、

    Bhargav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargav:

    我认为您建议的方法是合理的。 在这种情况下、PFC 在大多数情况下将充当输入为直流。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。 我想我将继续讨论、因为 UCC28019A 能够调节直流输入和交流输入。

    此致、

    Bhargav。