This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:JEITA ISET VSET 数据表矛盾

Guru**** 2388460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977874/bq24193-jeita-iset-vset-datasheet-contradiction

器件型号:BQ24193

您好!
我正在使用 BQ24193充电器。

我认为数据表中存在一些矛盾。

在数据表第19页“JEITA 准则合规性”
有一个图表显示“ISET = 0”将10ºC 电流设置为0ºC μ A 和 μ A 之间的20% Icharge
这似乎与表12中的情况相矛盾。 REG05[0] JEITA_ISET、其值为0–50%、1–20%

该图显示“Vset = 0”在45ºC Ω 和60ºC Ω 之间将充电电压设置为4.05v
这在 REG07[4] JEITA_VSET 上似乎也存在矛盾、即0–VREG、1–VREG_200mV
第一个问题是位的值是矛盾的。
第二个问题是、该图讨论的是绝对电压、寄存器的差值约为200mV。
我不知道4.05v 的来源是什么。 寄存器配置似乎建议为4208mV-200mV=~4V
然后、此轮距与图形一致、与寄存器描述中的信息不一致
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/458709/1653908

产品现已发布。
我没有一种简单的测试方法。

很高兴知道 REG05[0]和 REG07[4]的作用。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在低温(T1–T2)下、充电电流 可被减少至充电电流的50%或充电电流的20%(REG05位[0])。

    在热温度(T3–T5)下、电压设置可以是4.2V 或4.05V (REG07位[4])。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    您是否阅读了我的初始帖子?

    我不知道'1'或'0'对这些位有什么作用。

    数据表中存在冲突信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VREG=4.2V 时、位0参考4.0V。 将在下一修订版 d/s 中更正排印错误

    谢谢、

    宁。