This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62480:SW 节点下冲

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62480, TPS62866, TPS62869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973292/tps62480-undershoot-on-sw-node

器件型号:TPS62480
主题中讨论的其他器件: TPS62866TPS62869

团队、

我有一位客户在 SW 节点上观察到负电压。  这当然是同步降压的标准。  但是、我们不会在 DS 中指定瞬态下冲。  通常、DS 将显示10ns 下冲电压最小值。  我们在 TPS62480上没有这种情况的原因吗?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    TPS62480可能在我们开始将其添加到 D/S 之前发布

    此外、对于更新、更小、更便宜的6A 器件、请查看 TPS62866和 TPS62869。  这些对您的客户是否有效?