This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:相补角

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973211/tps560430-phase-margin

器件型号:TPS560430

各位专家、您好!

我对 WEBENCH 仿真的相补角有疑问。
当我用轻负载(~0.1A)模拟 X (1.1MHz)、XF (1.1MHz、FPWM)、Y (2.2MHz)、YF (2.2MHz、 FPWM)、由于如下所示的相位裕度、只有 X 发生故障。
我可以想象 FPWM 在轻负载条件下具有更好的稳定性、但我不清楚 X 和 Y 之间的结果差异
我不熟悉相位裕度、因此如果您能对这个问题发表意见、我将不胜感激。
此外、如果您有与此问题相关的好应用手册、可以告诉我吗?

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    您的工作条件是什么? 我想从我的结尾看一下 WEBENCH 模型
    在 CCM 和 DCM 模式下、稳定性都应该很好。

    如果我们有任何有关这方面的出色应用手册、请允许我与团队内部进行核实。

    谢谢、
    Alejandro