This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:Vi (dev)行为与温度范围

Guru**** 2419670 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, ATL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978279/tl431-vi-dev-behaviour-wrt-temperature-range

器件型号:TL431

大家好、  


我需要您的帮助来解决有关 TL431并联控制器的技术问题。 目前、我的客户正在使用 TL431AC、他们希望将其替换为 TL431AI。 根据数据表、交流版本的温度范围为0至70°C、AI 版本的温度范围为-40至85°C
根据数据表、两个器件在基准电压 VI (dev)的偏差方面存在以下差异:

 

Vi (dev)典型值[mV]

Vi (dev)最大值[mV]

TL431AC

6.

16.

TL431AI

14.

34

现在他们的问题是:如果他们假设温度范围为0°C 至70 C、AI 的行为是否与交流电相同?  

感谢您的支持、

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    TL431AI 和 TL413AC 具有相似的行为、但其温度系数的指定方式不同。

    我们不保证 TL431AI 上 TL431AC 的16mV 0-70C 行为。 我们仅测试并保证 TL413AI 的-45C 至85C 温度范围。 TL431AC 的情况正好相反。

    如果您需要更高质量的温度系数、请查看 ATL431LI。 ATL431LI 在-45C 至85C 温度范围内具有17mV 的电压、因此您可以在两个方面都获得最佳效果。