This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:CPOUT 两端的电压

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973283/bq77pl900-voltage-across-cpout

器件型号:bq77PL900

大家好、我们希望了解如何确定 CPOUT 两端的可能电压。

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    当稳压器电流足够时、电荷泵将在需要为输入提供较低电压时运行。  它将电压从 BAT 引脚分配到 CPOUT 引脚、CPOUT 引脚用于运行稳压器和各种内部电路。  当电池电压和稳压器电流较高时、这会降低器件中的功率。  在低电压和电流下、CPOUT 将接近 BAT 电压、当电荷泵运行时、CPOUT 将大约为 BAT 电压的一半。  有关 ICC1规范、请参阅注释1。  我认为电荷泵启动电压大约为21V、这不是数据表参数。