This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负基准电压生成

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972457/negative-reference-voltage-generation

主题中讨论的其他器件:TPS60400-Q1

您好!

请推荐成本优化 型汽车级解决方案、以便在3.3V 电压下产生-1.35V 和-0.85V 的负基准电压

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhura、

    您能不能更详细地告诉我们这些电压轨所需的精度?

    3.3V 是否是您可以使用的唯一电压轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marcoo、

    我们可以 通过稳压器提供0.8V 至3.3V 的可调电源。

    我们希望通过该稳压器输出生成-1.35V 电压。 此外、我们甚至希望生成-0.85V 电压。

    请支持汽车级解决方案。

    此致、

    Madhura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhura、

    您有负电压轨还是正电压轨?

    如果您没有负电压轨、则必须使用 TPS60400-Q1等电荷泵逆变器。

    然后、您可以使用该电压+分压器和运算放大器来生成低电压。 这样的解决方案是否适合您?