This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480-Q1:如何测试 BUCK 输出轨的 UV 阈值

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977703/lm26480-q1-how-to-test-uv-thresholds-for-bucks-output-rails

器件型号:LM26480-Q1

客户的安全团队向我提出了一些技术问题,如下所示:  

-         我们想测量/验证 Buck1和 Buck2输出的 UV 检测阈值电平。 此外,在数据表中,只有典型值(92%和82%),没有最小值/最大值的具体原因是什么?它只是“模拟值”吗? 这是否意味着这些阈值未在生产…中进行测试??? 您是否还需要提供一些直方图、以便了解最小值/最大值…?

 

-您         能否建议一种设置,以便在工作台上测量这些阈值?

提前感谢您的支持。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean-Jacques、

    如果您再深入探究一下、您会发现数据表第19页上显示"比较器修整"。 使用 TRIM 一词表示在生产期间对比较器进行了微调、并且在出厂前室温25°C 下的典型值是准确的。

    缺少最小值/最大值仅意味着整个温度范围内没有保证值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈。 但是,即使在生产时调整了阈值,我们也应该在 DS 中有最小值/最大值,因为它适用于每个 LDO、降压、运算放大器的偏移等... 这些也在生产时进行了修整。

    此外,消息的第二部分是如何在工作台上测量这些阈值,您是否有设置来建议?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在工作台上、我将使用以下设置进行测量:

    • nPOR 下降沿触发
    • 具有偏移的直流耦合= VBUCKx
    • 垂直刻度= 10mV 或20mV (可能是最高分辨率)
    • 通过将输出短接至 GND 进行测试

    当 nPOR 为低电平时、您会发现比较器在下降沿跳闸时的电压。

    由于延迟、很难测量上升沿。