This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952仅用于电池平衡

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972939/bq76952-bq76952-for-cell-balance-only

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76942

大家好、我希望使用 BQ76952来平衡由两个串联的6S 电池组组成的 a12S 电池组的电池。 除了平衡之外、我不需要任何监控或电路保护。 如果我想使用内部 FET、是否需要使用除 VC 引脚、Bat、VSS 和 REG18之外的任何引脚? 以下电路是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、科德尔、

    这是可能的、但您需要为您的应用配置 BQ76952寄存器。 例如、您将需要在 VCell Mode 寄存器中配置连接的电池输入、并且您将需要配置电池平衡寄存器以启用电池平衡功能并设置平衡应发生的条件。 您还需要禁用电荷泵以避免额外的电流消耗、因为 CP1连接到 BAT。 由于您不打算使用保护功能、因此应禁用默认设置中启用的所有保护功能。 我认为您可能需要添加热敏电阻、因为平衡算法仅允许在安全温度范围内实现平衡。 我认为 PACK 引脚应该通过一个电阻器连接至 PACK+-否则、默认设置将根据极低的 PACK 电压触发关断。

    您可以使用电池组中的微控制器配置寄存器、也可以在生产线上配置寄存器并将设置编程到 OTP。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更喜欢使用不需要任何 MCU 或在任何阶段进行设置的器件(无单独的 MCU)。 由于我使用两个串联的6S 电池组、我是否能够使用一个器件制作两个单独的电路板来分别平衡每个电池组? 我更喜欢尽可能减小电路板尺寸、也更喜欢尽可能使用内部 FET 来减小尺寸和减少器件数量。 是否有类似的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、科德尔、  

    这是我们需要满足您特定需求的最接近的器件、但它确实需要配置设置。 您可以制作两个单独的电路板-如果每包仅有6节电池、我建议使用 BQ76942 (器件的10S 版本)。  

    此致、

    Matt