This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS703:TPS70302结温

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976459/tps703-tps70302-junction-temperature

器件型号:TPS703

大家好、

  RθJA°TPS70302 @85 C,Tj=Ta+Ta+Ta*Power=85+40=125或者更多。 但在数据表中查找 Tj 时、它会提供2个不同的值。  

我明白上 Tj 是错误的、它应该是 Ta。 如果 Tj=150,我认为客户可以使用此芯片。 如果 Tj=125、您有什么建议。

谢谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ba:

    最高结温为150C、这是标称热限制保护生效的地方。  由于这会有一些变化、因此热限制保护可能会涉及略低于150C 的温度。

    客户如何确定其 TJA 和温度上升?  从第22页开始、数据表中有大量信息、但由于应用特定的 TJA 在很大程度上取决于电路板布局、因此我想确定这里存在问题。  下面的第二个应用手册链接介绍了确定客户实际 TJA 的一种很好的方法。  如果客户在查看其特定于电路板的 TJA 后仍有问题、我们可以讨论替代方案、但他们可能会采用不同的封装、因为该封装不会广泛用于我们的大多数器件。

    电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析

    www.ti.com/.../slvae85.pdf

    就地测量 LDO 的热阻抗

    www.ti.com/.../slva422.pdf

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    很高兴获得您的反馈。 我会将有用的信息转移给客户。

    还有更多问题。 您是说 TJA=Ta (环境温度)、对吧? 客户的工作环境是 Ta=85°C  关于温升、客户只需遵循数据表和 功率测量中的 RθJA μ W。  

     RθJA 我们确认、最高结温为150C、假设客户根据上述方法获得正确的 RθJA、当 Tj=Ta+Ta*Power=85+40=125或以上但少于150时、客户仍可以使用此芯片、对吧?  

    B.R.

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    根据 TJA、I 表示结至环境温度、而不是环境温度 Ta。  通过遵循数据表中的热阻 RθJA Ω、客户可能会高估其热上升。  我之前链接的应用手册将非常有助于确定客户是否会遇到与数据表 RθJA 所建议的一样大的温度上升。

    温度限制保护电路在标称150C 时启动、但与所有器件一样、存在这方面的容差。 因此、它可能会在150C 以下快速启动、但线性稳压器将在高达125C 的温度下运行、而不会出现任何问题。  

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的善意帮助。  

    -我知道你对 RθJA 的看法。  对于 TJA,我们知道 Ta 或 Tj,您的意思是 Tj=Tj-Ta=Tj RθJA *功率 对吧?  如果没有、请帮助提供有关这方面的更多说明、很难理解"结至环境温度"。

    "温度限制保护电路在标称150C 时启动、但与所有器件一样、它也有耐受性。 因此、它可能会在150C 以下快速启动、但线性稳压器将在高达125C 的温度下运行、而不会出现任何问题。 "

    您的意思是、对于这个器件、最好使用这个值以下 Tj=Ta+T Ω RθJA Power=125、对吧?

    B.R.

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    是的、您对 TJA 和在125以下运行是正确的、以保持 LDO 上的可预测行为。  

    最棒的

    Juliette