请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27621-G1 主题中讨论的其他器件:BQ24295、、 BQ27421-G1
尊敬的团队:
我正在开发一款新的便携式设备、该设备将由 Globeck 公司的单个锂离子聚合物电池组供电(部件号:BL3000F9031781S1PCRV)。 我已选择 BQ24295作为电源管理和电池充电器、并选择 BQ27621作为电池电量监测计。
尽管电池组为4.2V 类型、但其数据表建议的最大充电电压为4.1V。 我的问题是、如果我在 BQ24295上设置4.1V 的充电电压、BQ27621是否会报告正确的 SoC? 是否会随时报告100% SoC?
也许我应该考虑另一个电量监测计 IC。 在这种情况下、使用库仑计数器的 QB27421是否是更好的选择?
此致、
冈萨洛。