This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:BQ25790 to Charge LiFePO4 battery?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973278/bq25790-bq25790-to-charge-lifepo4-battery

器件型号:BQ25790

大家好、TI 应用团队、

我们希望使用 BQ 充电器为2S LiFePO4充电。 BQ25790看起来很有希望。

TI 网站上的产品表显示、它适用于"锂离子/锂聚合物、锂磷酸盐/磷 酸铁锂"、而数据表明确提到"适用于1-4节锂离子电池和锂聚合物电池"、但没有提到"锂磷酸盐/磷 酸铁锂"。

如何使其适合为"磷酸锂电池/磷酸铁锂电池"充电?

谢谢

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    默认设置均适用于锂离子/聚合物电池。  要配置 LiFePO4、我建议执行以下操作:

    使用 PROG 引脚将默认的1-4节电池设置为尽可能接近 LiFePO4稳压电压。   

    2.  在 充电被禁用的情况下加电

     3.主机写入 I2C 寄存器以进行电池稳压、最小系统电压 和 LiFePO4的再充电阈值

    4. 主机设置充电电流、终止电流和预充电电流以及任何其他设置,就像锂离子充电一样

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    感谢您提供指导。

    Don