请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25790 大家好、TI 应用团队、
我们希望使用 BQ 充电器为2S LiFePO4充电。 BQ25790看起来很有希望。
TI 网站上的产品表显示、它适用于"锂离子/锂聚合物、锂磷酸盐/磷 酸铁锂"、而数据表明确提到"适用于1-4节锂离子电池和锂聚合物电池"、但没有提到"锂磷酸盐/磷 酸铁锂"。
如何使其适合为"磷酸锂电池/磷酸铁锂电池"充电?
谢谢
Don