This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SLUA618A 应用报告高侧驱动器、第33页

Guru**** 2766325 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978108/slua618a-application-report-high-side-driver-on-page-33

主题中讨论的其他器件:UCC27282UCC27712

应用报告 SLUA618A、第33页上提供了高侧栅极驱动器。 TI 的 IC 是否具有相同的工作原理? 如果是、器件名称是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siyuan、

    感谢您关注 TI 驱动程序。 对于仅具有高侧的驱动器、您可以使用半桥驱动器、而只能在您的应用中使用高侧驱动器。 将低侧输入(通常为 LI)简单地接地、并使低侧输出保持未连接状态。

    根据应用要求、UCC27282半桥驱动 器是动力总成输入电压< 100V 的应用的理想选择。 对于更高电压的应用、UCC27712 620V 半桥驱动器是一个不错的选择。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、